各位专家好,
我们准备使用TFP410-EP显示1080p 和720p的视频,在查看数据手册的时候,发现如下问题:
1)TFP410-EP可使用内部DE generator来生成DE信号
2)DE generator的H_RES,V_RES有大小限制,<=2047
3)对1080p,对任意帧率,根据SMPTE-274M, H_RES>=2200
4)对720p,对于<=30帧的,H_RES>=3300
显然,使用内部DE generator,无法正常显示上面3),4)两种情况。
那么我们想请专家确认下面的问题:
1)不使用内部DE generator,外部提供DE信号,是否可以不受H_RES,V_RES大小的限制,正确显示上述3),4)情况的视频?
2)或者,即使使用外部DE信号,仍无法正确显示上述3),4)情况的视频?
3)否则,是否有你们的客户,已经使用TFP410-EP显示1080p的视频,或者720p30/24 ... 等低帧率的视频?(确认视频是完整正确的显示,而不是有剪切、或不完整显示的情况?)
盼专家回复,谢谢!