只连接USB_DP、USB_DM、SSRXP、SSRXM 四根线,指示灯MISC_LED0#闪烁,能读写硬盘,当把SSTXP、SSRXP也连接上,上电后HS_FS_SUSPEND#指示灯和SS_CONNECT#指示灯闪烁,读不到硬盘,TUSB926x_Burner也找不到设备
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
因此、当仅连接 USB2引脚和 SSRX 引脚时、可以检测到 TUSB9261、但连接 SSTX 引脚时、无法检测到硬盘驱动器。 这是正确的吗?
客户在 SSTX/SSRX 引脚上是否有正确的交流耦合电容? 能否确认 TUSB9261在只有 DP/DM 针脚时能够检测到硬盘?
用于审查的原理图会有所帮助。
SSTX两个脚上有0.1uf交流耦合电容,TUSB9261在只有 DP/DM 针脚时能够检测到硬盘
SSTX的耦合电容靠近USB连接器
RX 线上有电容吗?客户做的是 Type-C 应用还是 Type-A/B 应用?
可以提供示意图以供审查吗?
RX没有电容,TYPE-B应用
原理图吗?
是的,方便的话请提供原理图。
怎么提供?