LMK5B12204: 100Hz信号输出

Part Number: LMK5B12204
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5C33216A, LMK5B33216

请问,在官网上看到LMB5K12204时钟芯片可以输出1Hz-800MHz的信号,请问如何在TICS Pro中进行配置使其输出100Hz的信号?下图为配置好后的输出频率图,使用OUT3输出。使用PLL2 VCO后的两个分频器最小只能到3MHz左右,这已经成功在示波器上显示,如果改变APLL2中Fractional N Divider中的参数,最后可使得输出频率为100Hz,但这个信号在示波器上显示不出来。根据数据手册,PLL1 VCO频率经过分频后最小只能达到9MHz左右?PLL2 VCO频率分频后最小为3MHz左右?如何实现100Hz的信号输出?

image.png

设置好参数的APLL2:image.png

image.png

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 那一定是产品页面上的打印错误。我刚刚通知我们的营销人员来纠正这个问题。抱歉造成了混乱。

    LMK5B12204不支持1PPS输出,因为它没有足够的分频值来降至1 Hz。

    LMK05318B支持OUT7上的1PPS输出,因为该输出上有两个分频器。

    如果需要多个1PPS输出,我建议使用LMK5C33216A或LMK5B33216系列产品。