This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848K: DP83848K MDIO数据线异常

Part Number: DP83848K


您好,

        我们使用DP83848K时,通过MDIO接口每隔50us查询一次网络连接状态。目前产品在量产后遇到有一定比例设备的MDIO数据线异常,表现为MDC时钟发送正常的情况下,MDIO数据线始终为高电平。控制器和DP83848K的MDIO数据线有串联一颗0电阻,在出现异常时我们尝试断开了0电阻,发现控制器MDIO是有正常发送数据的,这意味着是DP83848K一直把MDIO数据线拉高导致的异常。而且出现异常时,我们发现插拔网口,DP83848K的数据灯是能正常亮起和闪烁,控制器也能正常收到DP83848K的网络数据包。

        我想了解在什么情况下DP83848K会使得MDIO数据线一直拉高?是否有方法能避免这个问题

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 我想澄清一下,DP83848是一款支持有限的旧设备。话虽如此,我有几个问题想更好地了解这个问题:

    有多少块板显示这种异常? (1/10, 1/100,...)
    MDIO线路是否按照数据表的要求通过1.5K外部电阻器上拉?
    控制器是否发送了DP83848数据表中所示的正确MDIO结构?

    ,这意味着是DP83848K一直把MDIO数据线拉高导致的异常

    我不认为PHY会拉得这么高,因为MDIO通常是一个开漏引脚。这意味着外部上拉电阻器将把线路拉高,而PHY仅在需要发送数据时才把线路拉低。在这种情况下,如果您已将控制器与PHY附近的外部上拉断开连接,我预计线路将保持高位。

  • 1、目前我们统计到的不良率大概是87/458 ;

    2、MDIO线路是有上拉1.5k电阻;

    3、MDIO和MDC的时序和数据结构我用示波器确认过是符合手册的描述的;

    4、我也无法理解PHY的MDIO作为一个开漏引脚为何能把数据线锁定在高电平,但是出现异常时,我是带电的情况下断开了PHY和控制器之间的MDIO线路连接,并确认断开后控制器一侧的MDIO数据线恢复正常波形,而PHY一侧的MDIO数据线保持高电平。再次手动短接控制器和PHY的MDIO连接之后,MDIO数据线又被锁定在高电平。所以我认为是PHY主动将MDIO数据线的状态锁定的。

  • 1.X1时钟在通电时是否稳定,如数据表图5-1所示?

    2.更换故障板中的DP83848设备是否可以解决问题?很高兴看到ABA完全互换。

    3.您能否尝试使用带有USB2MDIO软件的MSP430启动板来模拟MDIO/MDC控制器?您可以断开系统中的控制器,并将此平台作为另一个数据点进行测试。我已经用这种方法测试了DP83848-POE-EK,可以确认这是有效的。

  • 1、设备X1时钟是符合数据表5-1的时序要求的,但是这个时钟是通过控制器输出的,它的抖动并不满足数据表7-2中800ps的要求,我这边测试实际抖动在1000ps,我不确认这个是否会导致这个问题的出现;

    2、故障的板子是可以通过复位DP83848的RESET引脚恢复,目前我们也是通过复位DP83848来解决这个问题的,至于更换芯片我们并没有进行这样的尝试;

    3、这个问题在实验室复现非常困难,但在个别项目现场却频繁反馈,下次再复现这个问题时我会尝试这个方法进行确认。

  • 我建议使用抖动范围内的时钟,因为PHY的许多功能都依赖于干净的参考时钟。很难说,但这可能是问题的原因之一。

    我很期待MSP430的测试。这将缩小MDIO/MDC控制器兼容性问题或PHY方面问题的范围。

    将USB2MDIO与DP83848配合使用时,确保将“扩展寄存器”设置为“否”。如果是,它将不会正确注册读/写。