您好,
我们使用DP83848K时,通过MDIO接口每隔50us查询一次网络连接状态。目前产品在量产后遇到有一定比例设备的MDIO数据线异常,表现为MDC时钟发送正常的情况下,MDIO数据线始终为高电平。控制器和DP83848K的MDIO数据线有串联一颗0电阻,在出现异常时我们尝试断开了0电阻,发现控制器MDIO是有正常发送数据的,这意味着是DP83848K一直把MDIO数据线拉高导致的异常。而且出现异常时,我们发现插拔网口,DP83848K的数据灯是能正常亮起和闪烁,控制器也能正常收到DP83848K的网络数据包。
我想了解在什么情况下DP83848K会使得MDIO数据线一直拉高?是否有方法能避免这个问题