This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,图显示不出来,能否发到邮箱。a_bc2001@139.com
输入加均衡,会对HD-SDI信号增加抖动,这种设备有没有必要加消抖电路,如LMH0046,我关心是不是有这个必要,这将影响的产品的成本。
LMH0394 均衡 是为了让眼图打开,
LMH0046 retimer, 去抖。
能否了解一下,你的系统架构?
信号HDSDI, 1分4,DS25BR204前面信号距离多长,后面传多长?
Jeff Wang 你好,
目前我有两个项目需要设计,第一个是HD-SDI的分配器,第二是HD-SDI的中继,两个产品在电路上有很多相近之处。
首先第一个,HD-SDI的分配,系统架构是LMH0344 - LMH0346 - LMH0302 希望后面传输200m左右。增加LMH0346的原因是因为我担心前端输入的HD-SDI信号和LMH0344增加的信号抖动,使后面传输有问题。但我不清楚,在这个设备上,有没有必要增加这个LMH0346。但由于成本问题,所以分配器我想使用ds25br204代替LHM0346,但我不清楚,去掉LHM0346对系统影响,这个我现在没有办法确定。
第二个,HD-SDI中继,前端输入与后端输出都需要达到200m左右,系统架构与分配器相近,在这里,我肯定会增加LMH0346,因为,由于中继,整个链路的信号抖动在叠加,增加LMH0346可以消除信号的抖动,这样可以HD-SDI中继+HD-SDI中继串联使用。
我不知道我的理解是否正确,认指教。
谢谢!
如果你方便的话,能否让这方法的工程师电话联系我。
13921079459 张
对于传输距离,最主要与信号的速率,电缆的质量,均衡的能力有关。所以均衡器件的选择很重要。
1)SDI分配器1to 4,建议架构,LMH0394+LMH0346+DS25BR204+LMH0302(4pcs), 3G SDI 200M, HD-SDI 220m, SD-HDI 400m. LMH0344, 3G SDI 140m, HD-SDI 200m, SD-SDI 400m. DS25BR204 均衡和预加重都是板级的,最主要起分配作用。另外,LMH0394 与LMH0344 pin to pin 兼容。LMH0346可选,看你对输出信号质量的要求。
2)SDI中继, LMH0394+LMH0346+LMH0302。你的理解正确。
Jeff Wang 你好,
感谢你的耐心回复,我还有一些问题,请指教:
1. DS25BR204 内部已经有均衡电路,为什么外部还需要增加专用的均衡器LMH0394?
2. LMH0302输出有SDO+和SDO-,可以驱动两个SDI终端设备,这两个非平衡电缆都能传输HD-SDI 200米吧?
3. HD-SDI通过 LMH0394 或LMH0344 ,会对HD-SDI信号叠加多少个UI的抖动。
谢谢!
Hi Honghui,
1)DS25BR204均衡是板级的,所以需要加专用的驱动器。
2)有人用+-输出驱动两个终端设备,高清影响不大,但3G我有碰到问题。高清200米,要有好的信号源,1394A的线,正端驱动。
3)输入retimer 的信号眼图一定要张开,均衡不会增加抖动,
下图有示例经过各器件后信号的情况: