This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMH0394 均衡 是为了让眼图打开,
LMH0046 retimer, 去抖。
能否了解一下,你的系统架构?
信号HDSDI, 1分4,DS25BR204前面信号距离多长,后面传多长?
Jeff Wang 你好,
目前我有两个项目需要设计,第一个是HD-SDI的分配器,第二是HD-SDI的中继,两个产品在电路上有很多相近之处。
首先第一个,HD-SDI的分配,系统架构是LMH0344 - LMH0346 - LMH0302 希望后面传输200m左右。增加LMH0346的原因是因为我担心前端输入的HD-SDI信号和LMH0344增加的信号抖动,使后面传输有问题。但我不清楚,在这个设备上,有没有必要增加这个LMH0346。但由于成本问题,所以分配器我想使用ds25br204代替LHM0346,但我不清楚,去掉LHM0346对系统影响,这个我现在没有办法确定。
第二个,HD-SDI中继,前端输入与后端输出都需要达到200m左右,系统架构与分配器相近,在这里,我肯定会增加LMH0346,因为,由于中继,整个链路的信号抖动在叠加,增加LMH0346可以消除信号的抖动,这样可以HD-SDI中继+HD-SDI中继串联使用。
我不知道我的理解是否正确,认指教。
谢谢!
如果你方便的话,能否让这方法的工程师电话联系我。
13921079459 张
对于传输距离,最主要与信号的速率,电缆的质量,均衡的能力有关。所以均衡器件的选择很重要。
1)SDI分配器1to 4,建议架构,LMH0394+LMH0346+DS25BR204+LMH0302(4pcs), 3G SDI 200M, HD-SDI 220m, SD-HDI 400m. LMH0344, 3G SDI 140m, HD-SDI 200m, SD-SDI 400m. DS25BR204 均衡和预加重都是板级的,最主要起分配作用。另外,LMH0394 与LMH0344 pin to pin 兼容。LMH0346可选,看你对输出信号质量的要求。
2)SDI中继, LMH0394+LMH0346+LMH0302。你的理解正确。
Hi Honghui,
1)DS25BR204均衡是板级的,所以需要加专用的驱动器。
2)有人用+-输出驱动两个终端设备,高清影响不大,但3G我有碰到问题。高清200米,要有好的信号源,1394A的线,正端驱动。
3)输入retimer 的信号眼图一定要张开,均衡不会增加抖动,
下图有示例经过各器件后信号的情况: