THVD1452DGSR芯片DE与RE引脚连到一起后与单片机GPIO引脚PA10直连,PA10输出低电平时(推挽或者下拉),芯片的DE引脚会有1.5V的电压值(此时没有下拉电阻),在DE和RE引脚加入下拉电阻后会有2.7V的电压值
您好,
THVD1452是Full-Duplex器件,RE脚在芯片内部有2M的上拉电阻,DE引脚在芯片内部有2M的下拉电阻。
如果将RE和DE直连,请确认电阻匹配,通常10K的下拉是可以的(数据手册 Figure 37)。
Mitigating UART Receiver Glitches While Switching Modes on RS-485 Transceivers
您好,
与MCU断开后测试的吗?
10K与2M欧姆并联后的阻值在9.95K.
理论计算电压应为 VCC*9.95K/(9.95K+2M) 这个电压是很低的。
您好,
断开MCU您测试一下THVD1452的RE电平,怀疑MCU脚也有阻抗,导致二者连接后形成电阻网络分压。
如果是这样,就需要RE和DE分开控制。