DP83822EVM评估版 跳线帽如何插 设置为RMII模式25MHZ晶振
嗨,
请参考 DP83822 数据表中的表格。对于 25MHz 的 RMII 参考时钟,RGMII_EN 的值为 0,RMII_EN 的值为 1,而 XI_50 的值为 0。

当 RGMII_EN 为 0 时,此操作是通过在模式 1 或模式 4 中对 RX_ER 进行绑定来实现的,其中模式 4 为默认设置。

请查看下方表格以了解 RX_ER 模式的定义。

当 RMII_EN 为 1 且 XI_50 为 0 时,此操作是通过在模式 3 中对 RX_DV 进行绑接来实现的。

请查看下方表格以了解 RX_DV 模式的定义。

以下是该 EVM 上的 25MHz 时钟选项。