This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83822EVM: DP83822EVM评估版 跳线帽如何插 设置为RMII模式25MHZ晶振

Part Number: DP83822EVM

DP83822EVM评估版   跳线帽如何插   设置为RMII模式25MHZ晶振

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 嗨,

    请参考 DP83822 数据表中的表格。对于 25MHz 的 RMII 参考时钟,RGMII_EN 的值为 0,RMII_EN 的值为 1,而 XI_50 的值为 0。

    当 RGMII_EN 为 0 时,此操作是通过在模式 1 或模式 4 中对 RX_ER 进行绑定来实现的,其中模式 4 为默认设置。

    请查看下方表格以了解 RX_ER 模式的定义。

    当 RMII_EN 为 1 且 XI_50 为 0 时,此操作是通过在模式 3 中对 RX_DV 进行绑接来实现的。

    请查看下方表格以了解 RX_DV 模式的定义。

    以下是该 EVM 上的 25MHz 时钟选项。

  • 图片打不开   还是没弄出来