TXS0206A: TXS0206A使用时VCCA供电的问题

Part Number: TXS0206A

我准备用TXS0206A做SD3.0接口的电平转换。

我的SD HOST的IO接VCCA,SD SLAVE的IO接VCCB。

SD SLAVE侧的电平是固定的1.8V,所以我直接接1.8V即可。

但根据SD3.0的协议,HOST端的IO初始的是3.3V,然后切换成1.8V。

1、这个状态下,我的VCCA应该怎么接多少V的电源?

2、如果直接接1.8V电源,当初始IO为3.3V的时候会不会有问题?