This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!硬件平台是件是STM32F407+DP83848IVV,采样MII方式,可是现在10套控制板,有3套都是PC机连上RJ45后,RJ45的link和act指示灯都不亮,而且用MDC/MDIO接口读取DP83848的0x02寄存器,STM32F407读到的内容是0x0ff,对比测试了好的控制板和有问题的3块电路板上DP83848侧的信号,测试情况如下:
1. pin25,pin1和pin8的时钟信号都是对的,这可以说明外部时钟输入源25MHz已经起振;
2.pin29复位信号为高;
3.pin31(MDC)和pin30(MDIO)信号正常;
4.PIN28和PIN26输出为常高,外部是有2.2K上拉电阻。
请问这可能是什么原因导致DP83848没有正常工作吗?请专家多多指教,谢谢回复!
附件是DP83848的外围原理图
好控制板上的MDIO&MDC信号
CH1:MDIO,CH2:MDC
坏控制板上的MDIO&MDC信号
CH2:MDIO,CH3:MDC
你好,
检查原理图发现如下的问题:
1. TD、RD差分管脚需要通过两个49.9ohm电阻连接到3.3V,提供共模电压,图中R134/136/137/138没有看到,具体查看规格书中figure 7-2.
2. L6/L7/C163/c164 不需要,0ohm替代FB
3. 因为LED灯被集成到RJ45,从原理图无法看明白,请确认LED灯极性和规格书中Figure 6-1中一致。
你一共制作了10快单板,其他7块都可以正常工作?如果评出了上面列出的可能问题,比对3块问题单板和7块正常单板
1. 是否焊接不良
2. 比对管脚24,37,18,23, 以及电源管脚22,32,38,还有21和20。
专家您好!
制作了10块单板,7块都是正常的,3块是不正常的;
根据您的建议,对比了管脚24,37,18,23, 以及电源管脚22,32,48,还有21和20。
正常工作的单板和有问题的单板都是一样的:
PIN24:电压1.5V
PIN37:电压2V
PIN18:电压2V
PIN23: 电压2V
PIN22:电压3.3V
PIN32:3.3v
PIN48: 3.3v
PIN21:3.3v
PIN20:3.3V
请问还有什么原因导致这种情况出现?