This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB211的几点疑问

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

这个TUSB211的LEVEL0,1,2,3 是如何定义的?
VREG的如何启动到1.8V,感觉只有在高速下,我用1.5m的线,才能有识别到,这个高速模式可以通过硬件配置?
这个芯片在一条链路里,CPU端放一个,终端放一个,是不是会更好?level的等级需要一致?
  • Level的等级是根据EQ GAIN不同来划分的等级,从8.2.3部分的眼图来看,level 2的EQ gain最大,level3的EQ Gain最小

  • VREG只有在高速模式下才会启动,或者说TUSB211只对高速信号进行均衡。

    高速模式不是硬件启动的,是由主机发送一个USB 高速test packet,按照datasheet中的步骤之后HS就启动了

    Connect USB test fixture (Terminated at scope)

    Configure desired EQ setting on TUSB211.

    Power on TUSB211 (With Test fixture connected).

    Start sending test packet .

  • 只有1.5m的延长线,放一个TUSB211就够了,如果cable线很长的话,可能需要多个TUSB211进行redriver。

  • 我目前有2个USB,一个usb的调试口(包含ID信号),一个标准的usb接U盘,调试口的那个不可以。标准可以。这有啥区别?

  • USB调试口能支持的是多大速率的?TUSB211只对高速USB信号起到均衡作用,对LS, 和FS的信号bypass了。

  • Hi, Kailyn.

    想要請教一下這顆料件,他的spc有一段說明如下

    USB High Speed boost select via external pull down resistor. Sampled upon power up.

    Auto selects min EQ when left floating. Does not recognize real time adjustments

    在pin descreption那一頁,這是不是就是說,這隻腳如果我浮接的話,他會自動根據衰弱的多少來自動補償。

    這樣理解是否有問題。

    如果是這樣的話,那這顆電阻是否可以不用上。不上的話可能會有什麼問題。

    因為我們是想要放在cable內, cable的長度為2/3/5米,長度不一定。訊號品質可能也會不同。

    我原來的想法是設定成最大EQ。