大神你们好,目前在做一个双线通信,需要信号和数据都同时走在这两条线上,在参考方案中看到有两个参考设计
AC-Coupled RS-485:www.ti.com.cn/.../TIDA-01171
RS-485全双工方案:www.ti.com.cn/.../TIDA-00862
现有如下问题:
1:在AC-Coupled方案中:通常485由于阻抗匹配问题,会有节点数的限制,但是在AC耦合方式中,节点与节点见通过电容耦合隔开,其中485 IC(SN65HVD3082E)芯片中说最大支持256个节点,在节点处已有120匹配电阻,请问该方案支持的节点数会受到哪些方面限制,其最大能支持到多少个节点,另外该方案传输距离能到多远;
2:在RS-485全双工方案中:是否也能实现AC耦合这种传输方式,另外其节点数和距离能到多少?
谢谢。