Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP, SN74LVC16T245
我想用它进行从A端到B端的3.3V~5V的单向转换。但是数据手册里的内容比较少,不知道像下图这样接可以吗?
如果这样接是正确的,那么可以将1DIR和1OE脚连接到一起,通过一个上拉电阻接到3.3V吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245-EP, SN74LVC16T245
我想用它进行从A端到B端的3.3V~5V的单向转换。但是数据手册里的内容比较少,不知道像下图这样接可以吗?
如果这样接是正确的,那么可以将1DIR和1OE脚连接到一起,通过一个上拉电阻接到3.3V吗?
才发现自己看的是sn74lvc16t245-ep。这两个芯片有什么不同吗?
EP指的是TI的Enhanced Product。电气特性跟不带EP的都一致,但操作温度范围更广,sn74lvc16t245-ep的为-55~125度,可用于军品,而不带EP的sn74lvc16t245为-40~85度,为工业温度范围。
可以,注意DIR和OE都是参考的VCCA。
另外,OE是低有效,上拉的目的是为了保证上电瞬间输出高阻态,或者也可以一直将OE拉低使能,那么输出就一直处于使能状态。
OE和/OE真是容易搞混.。没理解错的话,引脚上的/OE代表的意思是该引脚低电平有效,也代表OE的非的意思吗。
说清楚一点的话,引脚 /OE 接高电平就是一直使能,对吗?
具体您可以参考手册的Table 1. Function Table。
你的理解是对的,OE是使能信号,如果是/OE,则说明是低电平有效,也就是说当OE为低电平时,器件一直处于使能状态,高电平时输出高阻。juntao wei 说:OE和/OE真是容易搞混.。没理解错的话,引脚上的/OE代表的意思是该引脚低电平有效,也代表OE的非的意思吗。
说清楚一点的话,引脚 /OE 接高电平就是一直使能,对吗?
同样,如果直接是OE,没有做“反”逻辑,说明高电平有效,高电平时使能。低电平时输出高阻。
具体到每个芯片,也可以参考真值表。
如果想一直使能,看来应该是要直接将这个脚连接到地了。我最开始贴的图是错的。
你开始贴的图OE上拉,目的是为了保证上电瞬间输出高阻,当电压慢慢起来到能够将内部晶体管导通电压时,OE为低,此时器件开始正常工作,输出使能。
我的/OE引脚没有接控制器。如果是我想一直让芯片使能,那么直接把/OE引脚接到地上就行了吧。如果通过电阻上拉接到VCCA,但是不接控制器的话,/OE就一直是高电平,那么这个芯片就不能工作了吧
是的,你的理解是正确的,如果一直使能,/OE直接接地就好。
或者是通过GPIO控制。