Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108
TI的大神你们好。
之前做一个总线电平转换设备。发现TXS0108不能用。不知道是驱动能力弱还是对线的阻抗,寄生电容有影响。
www.deyisupport.com/.../358354.aspx
这个帖子。
现在发现转化JTAG信号的时候,3.3V的电压只有2V左右了。而且失真严重。
1:买了TXB0108之后焊上去问题依旧。
2:增加上啦电阻300欧到1M都试了,没效果
3:增加下拉电阻300欧到1M都试了没效果。
4:增加200欧端接电阻。高电平电压依然不是3V而在1.5到2V左右 偶尔会是0.几V。a
然后再国外论坛也看到很多txs再jtag电路上影响速度以及不能使用的问题。我的比较严重。完全不能用。100KHz都不行。
Kailyn Chen 的每个这方面的回复都是上来问你的电压多少。然后说最大速度支持多少100mhz之类的。。可是大家的问题访问内部都不在电压也不在速度上面。它每次都这两句。不信你们搜索下txs0108,txb0108,lsf0108之列的看看他有多少坑没填!
然后别人追问他就不回复了。说的都是废话。
现在想更换txs芯片。adi和maxiam的不考虑了。
可选的有
TI:
LSF0108,GTL2003
NXP:
GTL2003,NVT2006,74LVC(H)2T45
其中74LVC(H)2T45是肯定没问题的。jlink和很多jtag设备都是这个芯片。但是需要方向控制。很麻烦。
不想用。然后请教下TI的大神:
在目前总线主要是jtag spi 和uart这种情况下。用那个肯定可以使用正常工作呢。多谢。txs和txb以及肯定不行了。
参考:
多谢各位。