1. TCA9539 16BIT IO EXPAND 在默认状态下I/O应该是输入,VCC =3.3V, REST/INIT/SDA/SCL 信号4.7k ohm上拉到3.3v, 现在我给P0 任一个端口拉到3.3v, 按数据表规定,INIT 信号应该有变化才对(high -->low), 现在没有变化是否可以认为这个芯片有问题?还是哪里有不对的?
2. A0 =GND, A1=GND, 所以芯片的地址应该为0x74(按数据表规定),在发完start信号以后,发芯片地址0x74(0b 01110100),芯片应该回复ACK信号,但是一直没有。
SCL 频率 200KHZ, 用示波器可以看到START, SCL, SDA数据是正确的,就是没有ACK 信号?是哪边出问题?
第二个问题已经解决,第一个谁能帮给个正确的操作, 谢谢。