有一个应用,是 主机RGB信号---DS90UB921---DS90UB924---屏,现在要做一个信号源代替主机端,因为DS90UB921目前已停产很难买到,所以用DS90UB925代替,硬件上只有三个引脚有差异,目前硬件电路连接都没问题了,RGB信号也给到DS90UB925,但是屏端没有任何显示,确认DS90UB924---屏是正常的,因为对这部分不熟悉,所以在这里想请教TI的技术工程师或者熟悉这个芯片的大能,能否简单介绍一下这个串行器和解串器在上电时的通讯机制,和I2C是否需要配置?如何配置? 先谢谢了