Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22, TS3DV416, SN65LVDS122
请问TI技术人员LVDS开关选型的问题:
汽车导航应用,一路原车主机信号,一路加装的设备视频信号,两路LVDS视频信号经过切换,给原车屏解串器(DS90UB921)接收,然后点屏显示。之前是用继电器方案切换,显示正常,但是切换瞬间图像会有一下抖动,用户体验很不好。现在想找一个LVDS开关芯片,来切换这两路信号,看看能不能解决切换时抖动的问题。
具体要求如下: 两路LVDS视频信号输入,二选一切换输出,视频信号分辨率1280*960@60Hz,需要有一路是常闭开关
我也找了一个型号:SN65LVCP22 , 做过测试,显示图像时有时无而且在跳动,必须要把LVDS输出的CLK调的比较低,大约60M,才有正常显示,但是原车主机是没办法控制,所以这个芯片可能是不适合?或者我的使用有问题?
麻烦TI技术工程师帮忙看看是否有合适型号推荐,谢谢