This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LVDS开关选型

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22, TS3DV416, SN65LVDS122

请问TI技术人员LVDS开关选型的问题:

 汽车导航应用,一路原车主机信号,一路加装的设备视频信号,两路LVDS视频信号经过切换,给原车屏解串器(DS90UB921)接收,然后点屏显示。之前是用继电器方案切换,显示正常,但是切换瞬间图像会有一下抖动,用户体验很不好。现在想找一个LVDS开关芯片,来切换这两路信号,看看能不能解决切换时抖动的问题。  

 具体要求如下: 两路LVDS视频信号输入,二选一切换输出,视频信号分辨率1280*960@60Hz,需要有一路是常闭开关

我也找了一个型号:SN65LVCP22 , 做过测试,显示图像时有时无而且在跳动,必须要把LVDS输出的CLK调的比较低,大约60M,才有正常显示,但是原车主机是没办法控制,所以这个芯片可能是不适合?或者我的使用有问题?

      麻烦TI技术工程师帮忙看看是否有合适型号推荐,谢谢

  • SN65LVCP22可以用来做2选1的开关,并且data rate大于1000Mbps,也就是频率大于500Mhz。 应该是没问题。

    或者您直接选用多路开关器件,用于LVDS的话,可参考TS3DV416,视频分辨率可支持1080p或者SXGA (1280 * 1024 @ 75 Hz)

  • Hi Kailyn

      感谢回复

      实际上我测试过,SN65LVCP22是不行的,不知道是什么原因? data rate大于1000Mbps ,这个是如何计算的?按照我找到的资料,实际的应用传输数据应该是 1280*960*60*3*8=1769Mbps, 是这样的吗?

     TS3DV416   引脚太多,不太适合,有没有更合适的型号推荐?我只需要2选一的LVDS切换,麻烦帮忙找找,谢谢!

  • SN65LVCP22的datasheet中有对data rate的描述 High Speed (>1000 Mbps)。


    除了TS3DV416 这种多通道高速开关可以用于LVDS应用之外,就考虑类似SN65LVCP22的交叉点开关,更到data rate的比如SN65LVDS122也可以。

    使用SN65LVCP22测试的时候,有没有端接100ohm 匹配电阻?

  • 100ohm 匹配电阻 有接过,跟没接时相比没看到什么差异。请教一下,data rate 如何计算的?比如我现在的案子,分辨率1280*960,帧频60,数据为RGB格式,那么我计算的data rate= 1280*960*60*3*8=1.77Gbps 是否正确呢?准确知道这个数据才好选择正确的型号吧   谢谢!