This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师:
您好!想向您咨询一下LMK04828的问题,LMK04828具有级联PLL的功能,来更好的实现jitter cleaner
但是,如果使用级联PLL的话:CLKIN --> PLL1 --> VCOX --> PLL2,这样不论CLKIN是多少,PLL2输入的频率始终是和VCOX的频率相关的;
例如:CLKIN = 200M ;VCOX = 100M ,那么PLL2的输入为100M,和CLKIN的200M,没有啥关系,是这样的么?
如果和CLKIN没多大关系,那么CLKIN选择多少频率又会依据什么标准呢?
这个产品最早的目标客户是无线通信里面的射频拉远单元的
Clkin的频点是由拉远单元回恢复出来的,频点基本是无法改变的而且相噪很差。
输出是系统要求的,频点基本也是固定的,而且要求相噪要好。
请问你PLL1 CLKIIN必须要有输入吗?很多TI官方参考设计都是给PLL1参考输入10M,给PLL2参考输OSCin 122.88M(或者100M),这两者到底有什么关系,缺一不可吗?谢谢!望详解
LMK04828是两级PLL级联的,但是可以通过修改寄存器设置只使用PLL2,如果不使用PLL1,则CLKIN不需要输入信号,直接通过OSCin给PLL2提供参考输入。
10M 的大恒温晶振是标准的频点,很容易买到
122.88M是现在无线通信里面的标准频点,无线里面的频点都是3.84M的整倍数。
对于芯片来说,CLKIN不是必须输入的。
对于你的系统,要自己判断。如果不从前级引入10Mh,那么系统的前级和后级的频点是没有联系的。
10m是前级给的。可以起到系统同源的问题
如果只是给两片ADC同步,那么就没有必要了。
是JESD204B的ADC吗?如果不是,建议用LMK04808
第一,请问如果只给PLL1提供参考时钟10M. PLL2参考时钟122.88M不提供,可以产生ADC所需要的时钟吗?第二,PLL2参考时钟必须是压控的吗?可以提供固定频点的时钟吗?谢谢
想用LMK04828同步两片ADC,其中要求能实现外参考时钟(假如20M)和板载参考时钟切换,请问有什么好的建议,目前比较纠结这个!看了TI很多设计,官方直接是提供外采样时钟1GHZ给ADC,我们想法是像常规设计提供外参考时钟(假如20M)给LMK04828倍频到1GHZ给ADC,同时可以和板载的参考时钟内外切换!
现在的目的是想参考时钟和板载时钟进行切换是吗?然后通过LMK04828倍频到1G给ADC,那可以考虑使用switch进行切换。zhongjian kang 说:想用LMK04828同步两片ADC,其中要求能实现外参考时钟(假如20M)和板载参考时钟切换,请问有什么好的建议,目前比较纠结这个!看了TI很多设计,官方直接是提供外采样时钟1GHZ给ADC,我们想法是像常规设计提供外参考时钟(假如20M)给LMK04828倍频到1GHZ给ADC,同时可以和板载的参考时钟内外切换!
第51页有指出PLL1