This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助,关于芯片SN74ALVC164245的使用问题

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245

芯片SN74ALVC164245所有没有使用的管脚是否都需要做接地处理?无论是输入还是输出?

如果没有使用的管脚悬空的话,目前我使用发现会存在电流在两个数值之间不停跳变的现象,但是功能是正常的。请问能否这样使用?

如果没有使用的管脚必须要做接地处理,无论输入输出端口是不是必须要加串联电阻?

如果没有使用的管脚不加串联电阻,直接与地连接,目前我飞线测试发现电流稳定,功能正常。请问能否这样使用?

谢谢~

  • 这个芯片所有没有使用的管脚是否都需要做接地处理?无论是输入还是输出?

    如果没有使用的管脚悬空的话,目前我使用发现会存在电流在两个数值之间不停跳变的现象,但是功能是正常的。请问能否这样使用?

    如果必须要做接地处理,无论输入输出端口是不是必须要加串联电阻?

    如果没有使用的管脚不加串联电阻,直接与地连接,目前我飞线测试发现电流稳定,功能正常。请问能否这样使用?

    谢谢~

  • 如果没有使用的管脚悬空的话,目前我使用发现会存在电流在两个数值之间不停跳变的现象,但是功能是正常的。请问能否这样使用?

    这个是正常的。不建议这样使用。


    芯片SN74ALVC164245所有没有使用的管脚是否�需要做接地处理?无论是输入还是输出?

    不用的输入管脚建议接固定的电平。高,低都可以。输出不需要

  • 如果没有使用的管脚必须要做接地处理,无论输入输出端口是不是必须要加串联电阻?

    不需要

    如果没有使用的管脚不加串联电阻,直接与地连接,目前我飞线测试发现电流稳定,功能正常。请问能否这样使用?

    可以的

  • 不用的输入端一般都不建议直接悬空,防止漏电流的产生增大功耗。建议是上拉或下拉固定在一个有效的逻辑电平。

  • 您好,我现在使用SN74AVCA164245GR这颗芯片。从数据从A到B是正常的,但是数据从B到A传输的时候就用问题(A侧室3.3V电平,B侧室1.5V电平,此时看到B侧电平掉下来150mV左右,造成A侧电平掉下来600mV多),可能什么情况会造成这个现象?谢谢!