各位大神,我现在要用LMX2571输出一个500MHZ差分时钟给ADC08D500的LVDS输出用,请教LMX2571的RFOUTTX和RFOUTRX能作为差分输出接吗,比如两个输出时钟相同,调相位差180°这样可行吗?
ADC08D500的参考设计里,用了一个ADTL2-18把单端转差分,这个可靠吗?看原理图symbol,ADTL2-18像是个变压器,还是用单端转差分的芯片会好一些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMX2571是单端输出,这颗芯片主要用于无线通讯,FSK调制应用上。
TI有很多时钟发生器,输出LVDS,LVPECL等各种电平,您现在输入什么频率,需要输出500MHz LVDS?
另外,单端转差分建议使用全差分运放。
能不能作为差分,要看是不是同源同时是否是从同一个PLL倍频在分频出来的,其次是否有同步控制。
ADTL2-18应该是个balun 变压器(balance-unbalance),通过它单端转差分,会引入一定的幅值和相位的不平衡,但是它本身是无源器件,几乎不会引入噪声。有缘的差分运放会引入一定的噪声。
建议使用全差分的原因是因为全差分运放的输出共模电压Vocm正好和与之相连的ADC的共模电压相匹配。
由于差分信号,所以不易受共模噪声的影响。 噪声的主要来源是输入电阻或者电源带来的噪声。
那我用LMX2582可以驱动ADC08D500吗?我是在ADC08D500的EVM板上看到时钟是用的LMX231X + VCO190_XXX,FAE推荐了LMX2571,然后又推荐了差分的LMX2582。
我看ADC08D500的datasheet明确写“The ADC08D500 has differential LVDS clock inputs, CLK+ and CLK-, which must be driven with a differential, a.c. coupled clock signal”,内部有匹配和偏置“The clock inputs are internally terminated and biased.”,是不是我也可以用差分正弦信号呢?