使用CDCE62005好几年了,这PCS芯片最近新作了一个项目,50PCS批量出现PLL lock失锁。板上FPGA 输出155.52M的差分时钟给SEC接口。配置OUT0.1输出155.52M的差分时钟。PLL 无法正常LOCK 1.6V。
这个电路之前有在别的项目上用过,同样的用法同样的寄存器,原来老板卡项目上没有出现问题。新的板卡基本上大部分都无法正常锁定。新板卡目前测试只有5PCS能正常锁定。其他15片都无法正常锁定。测量问题板卡输出155.52M时钟都跑偏掉了,频率不准有的140M,有的180M。
配置使用寄存器如下,没有用外部的环路滤波器。
0 EB840300
1 EB840311
2 20400202
3 80040303
4 68860314
5 10000AB5
6 04AE0026
7 BD88BD87
8 20009D98
PORTS
0 9D
1 FF
2 DF
3 F9
INPUTS
PRI 0
SEC 155.52
AUX 0
EXTERNAL COMPONENTS
C4 1
R4 1
C5 1