-
LMX2594的Dataset的6.5 electrical characteristics的第二个表格最后一栏VCO校准时间tvcocal的值是指理论最小值,最大值,还是经典值?
-
LMX2594的Dataset的7.3.5.2 Readback的第3项指出:读取VCO 校准信息来改善(improve)校准锁定时间;
a. 上述提及的锁定时间是指VCO校准时间,没有包括PLL analog lock time锁定时间吧?
b. 上述提及“improve”,如何实现这个“improve”?个人理解是:在no assist状态下,当输出的频率fout锁定之后,读取VCO 校准信息,即readback register的信息(R110、R111和R112),然后利用这些VCO校准信息,在full assist状态下,配置相应的寄存器:VCO_SEL 、 VCO_DACISET 和 VCO_CAPCTRL,从而实现“improve”,不知道这样理解是否正确?
-
当LMX2594芯片输出信号fout锁定之后,读取R110回来的信息与dataset的内容和TICS Pro出现矛盾(注:除了寄存器R110、R111和R112之外,读取其他寄存器值与写入寄存器的值是一致,所以可以排除读取协议问题)
a. 例如:在no assist 状态下,配置fpd=200MHz,fout=1014.344MHz,OUT_ISET=0;当信号锁定时,读取R110(0X6E),得到实际返回值是0628 ,而按照dataset和TICS Pro,理论返回值是 0402,请问为什么出现这种情况?
b. 每一次给LMX2594芯片重新上电,读取R112都不一样,例如将LMX2594配置上述一样,返回值出现014E和013C;而R110和R111返回的值不会变,这是为什么只有R112会变,还有VCO_DACISET对VCO的校准时间影响有多少us?
c. 通过readback得到的VCO_DACISET 和 VCO_CAPCTRL值与dataset的7.3.6.1 VCO Calibration 提及的VCO_CAPCTRL_STRT和VCO_DACISET_STRT之间有什么关系?
-
LMX2594的dataset的7.3.6.1 VCO Calibration
a. Table 5的full assist 的VCO_CAPCTRL和VCO_DACISET如何计算得到,dataset有相应的公式吗?
b. 当使用full assist模式时, VCO_CAPCTRL_STRT和VCO_DACISET_STRT如何配置,还是默认就可以?
c. 当使用full assist 或 partial assist 模式时,任意两个拼点之间切换,VCO校准时间都有改善(improve)?