您好!
使用贵司TLK10002,按照datasheet P66配置,通过误码仪分别向INA和HSRXA输入4.9152Gbps PRBS31或PRBS7信号,分别测试OUTA和HSTXA,都无眼图。
1 引脚Refclk_sel=1(选择Refclk1 122.88MHz作为参考时钟),引脚Refclk0通过100欧电阻接地。
2 可以正常读写寄存器。寄存器除0x01=0x3302(HSTX&HSRX选择1:1模式,选择Refclk1作为参考时钟),0x03=0xA545(HSRATETX和HSRATERX选择半速),0x06=0x1119(选择Lane0,LS_MPY选择20X,)外,其他寄存器配置采用各寄存器的默认值。
请问:
1 请问寄存器配置没有问题吧?
2 TLK外围引脚配置还有其他注意事项吗?
3 通过误码仪向TLK10002 INA和HSRXA输入PRBS31或PRBS7信号,在OUTA和HSTXA测试眼图,该种测试方法可行吗?
谢谢。