大家好!请各位大神们帮忙解答以下问题,非常感谢!
我们公司的一个产品要求产生一个频率为30MHz和功率为6~8W的正弦波信号去驱动一个感性负载,各位有哪些精度高和成本低些的方案和几种不同功能的元件选型参考?
其感性负载的测试数据如下:
具体要求如下:
1)时钟芯片:能产生30MHz正弦波,精度0.1MHz,范围29.00MHz至31.00MHz。该装置需输出正弦波形稳定,无变形毛刺少,输出频率恒定;
2)高频功率运算放大器:将以上的30MHz的正弦波信号进行放大,波形基本不失真;
3)升压电路:因供电采用聚合物锂电池,电压范围为3.3-4.2V,需要升压芯片给高频运放供电,最终输出6-8W的功率;可参考输出有效电压30V-36V,输出电流200多mA,可以是这个电压和电流,也可以其它的电压和电流,只要最终输出的功率为6-8W即可。
4)在满足以上要求的前提下,这此是用于消费电子产品需求量大,芯片封装尽量容易散热,总成本尽量低些;