Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TXS0108E, TMS320C6748, SN74AVC8T245
最近在做的设计当中 涉及到 FPGA 1.8VI/O 与 DSP tms320C6748 以及某ADC交互的问题。想要用一块 逻辑电平转换芯片实现 1.8V到3.3V的转换,SN74LVC8T245和 TXS0108E 似乎是比较常见的两种方案,我很好奇 具体应该参考 手册中的哪些参数 确定 这两款芯片的驱动能力?另外 在SN74LVC8T245手册中也没有找到它的data rate 的描述,请问SN74LVC8T245的data rate在多少?另外想请问如果想实现1.8V到3.3V的时钟驱动一片ADC工作,这种情况对 电平转换芯片的驱动能力要求大么。谢谢您。