This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问选取逻辑电平转换芯片SN74LVC8T245和 TXS0108E 应该注意哪些问题。

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TXS0108E, TMS320C6748, SN74AVC8T245

最近在做的设计当中 涉及到 FPGA 1.8VI/O 与 DSP tms320C6748 以及某ADC交互的问题。想要用一块 逻辑电平转换芯片实现 1.8V到3.3V的转换,SN74LVC8T245和 TXS0108E 似乎是比较常见的两种方案,我很好奇 具体应该参考 手册中的哪些参数 确定 这两款芯片的驱动能力?另外 在SN74LVC8T245手册中也没有找到它的data rate 的描述,请问SN74LVC8T245的data rate在多少?另外想请问如果想实现1.8V到3.3V的时钟驱动一片ADC工作,这种情况对 电平转换芯片的驱动能力要求大么。谢谢您。

  • 1.8V转3.3V的话,SN74LVC8T245的驱动能力能达到24mA,但TXS或者TXB系列的驱动能力很弱。
    具体data rate的话,我们可以根据tpd的倒数来估算,比如对于SN74LVC8T245来说或,1.8V转3.3V互相转换的tpd最大为23.4ns,那么data rate 能够支持的1/23.4ns=42.7Mbps. 不知您的应用中信号data rate为多少呢?
  • 您好,谢谢您的回复。请问这个驱动能力参考IOH 和 IOL 即可对吧。 

    所以TXS0108 的 驱动能力 是uA级别?:

    请教为什么tpd 能反应转换速率呢?

    我这边 由FPGA 给 ADC提供 120M 的时钟频率,请问您有什么合适的芯片推荐吗?是否要在电平转换芯片和 ADC之间加buffer 来保证时钟驱动能力呢?问的问题比较多,还得麻烦您多指点,谢谢

  • 是的,驱动能力看Iol这个参数,TXS的驱动能力只有uA级。

    tpd的倒数只是估算,因为影响data rate的因素有很多,这也是很多逻辑芯片的datasheet上没有给出具体data rate的原因,严格来算,data rate 应该为1/tUI,所以我们根据tpd来估算,那么如果比实际信号data rate 大很多,或者说有足够的余量,那么就是可以支持的。
  • 如果需要120MHz的频率的话,那么可以推荐SN74AVC8T245,能够支持到
    320 Mbps (VCCA ≥ 1.8 V and VCCB ≥ 1.8 V)。