This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB564 双向redrive應用

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

现在用TUSB564做双向redrive,要实现C TO DP(同时需要DP TO C),

请问双向的redrive的设定方式是一样的吗?

C TO DP已经可以出图,当DP TO C 的时候,TUSB564的redrive需要重新设定吗?

还是说保持跟C TO DP 一样的设定方式,我们在datasheet上没有看到反向的redrive设定方式, 请帮忙确认下, 谢谢

  • TUSB564 是适用于sink应用,所以在datasheet中描述我们看到,DP 是output, 或者参考Table 4. INPUT to OUTPUT Mapping也可以看到是单向的。
    那么DP to C的应用的话,Figure 35 中使用的是TUSB564A-DCI, 它是适用于Source 应用,所以芯片型号不同。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。