本人最近用到TI芯片LMK02000最数锁相和时钟噪声出来,在使用LMK02000的过程中发现TI收购的美国半导体公司的2006年发布的LMK02000的数据手册和现在的数据手册中控制寄存器不同,请问这个从芯片上怎么看出是之前的芯片还是现在的?
还有一个问题,我现在初步测试了LMK02000芯片,发现LMK02000快锁定了,会出现有失锁,且频偏很大,这是什么原因引起的?还有一般情况下LMK02000锁定要所多长时间(滤波电路采用评估板电路)?还有出现一个奇怪的现象,只使能CLKOUT0时CLKOUT0正常工作,若将其他输出也使能的话,则全部使能的时钟输出都不工作,请问有人知道原因吗?
谢谢,期待回答!!!