This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCA9535 与 I2C 主系统器件进行通信

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

如果我想在 5V 供电电压 (Vcc) 环境中使用 TCA9535,并且让它与 3.3V I2C 主控器件 (MCU) 进行通信,我是否需要对 I2C 信号使用电平转换器才能实现正确的通信?

如果是,TI公司是否可针对此问题提供应用手册?

  • 是的,您能够将 TCA9535 的 VCC 设置为 3.3V,这样就能在 SDA 和 SCL 线路上以 3.3V 电平进行通信。

    IO 端口的 VOH 大约为 3.3V (VCC)。但也能耐受 5V 电压。

    产品手册暂时没有,敬请关注最新动态。