This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我想在 5V 供电电压 (Vcc) 环境中使用 TCA9535,并且让它与 3.3V I2C 主控器件 (MCU) 进行通信,我是否需要对 I2C 信号使用电平转换器才能实现正确的通信?
如果是,TI公司是否可针对此问题提供应用手册?
是的,您能够将 TCA9535 的 VCC 设置为 3.3V,这样就能在 SDA 和 SCL 线路上以 3.3V 电平进行通信。
IO 端口的 VOH 大约为 3.3V (VCC)。但也能耐受 5V 电压。
产品手册暂时没有,敬请关注最新动态。