This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB914Q芯片不能LOCK问题

dear TI expert

                       我用DS90UB913Q/DS90UB914Q搭建电路,在没有外部PCLK情况下914Q端信号没有LOCK,PASS灯稳定常亮。

                       913Q与914A的PCB板子在没有外部PCLK的时候,可以自行建立FD-LINK可以稳定输出LOCK高电平。

                       913Q与914A采用的是4层PCB板子做了阻抗

                     914Q是采用2层PCB板子,没有做阻抗。914Q的原理图和913A的原理图外围是一样的,914Q的VDDIO与VCC1_8V用直流电源供电。

                     请问在这种情况下,是否跟PCB有关?我该如何做实验去排除

                    项目紧急,卡在这里,谢谢TI EXPERT支持,谢谢!

  • 您好,也就是说913Q 和 914Q 在不使用外部PCLK的前提下,能自行lock。 而913Q+914A 却不能是吗?

    都是使用的913Q, 不是913A 是吗?

    在没有给外部PCLK的前提下,是做的BIST测试还是给输入信号,正常操作使用芯片?