dear TI expert
我用DS90UB913Q/DS90UB914Q搭建电路,在没有外部PCLK情况下914Q端信号没有LOCK,PASS灯稳定常亮。
913Q与914A的PCB板子在没有外部PCLK的时候,可以自行建立FD-LINK可以稳定输出LOCK高电平。
913Q与914A采用的是4层PCB板子做了阻抗
914Q是采用2层PCB板子,没有做阻抗。914Q的原理图和913A的原理图外围是一样的,914Q的VDDIO与VCC1_8V用直流电源供电。
请问在这种情况下,是否跟PCB有关?我该如何做实验去排除
项目紧急,卡在这里,谢谢TI EXPERT支持,谢谢!