现在,我们想用LMK04906内部的VCO(2370-2600)输出一个2.5G的时钟,datesheet是这样写的:LMK04906 接受 3 个时钟输入, 范围从 1kHz 到500MHz, 可生成 6 个唯一的时钟输出频率, 范围从284kHz 至 2.6GHz。
我在wenbench上找,他给我推荐这一款LMK04906,如下:
但是,我在手册下面看到信息,是一个SYNC时序图中写到LMK04906只有用外部VCO模式才可以用CLOCK_DIV=1(即直接输出VCO的频率)。如下:
请问我能否用内部VCO直接输出2.5G呢,即直接用CLOCK_DIV=1输出内部VCO的频率???