This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS 电平转换器



我们在我们的系统中采用了可将 1.8V (VccA) 转换为 3.3V (VccB) 的 TXS 电平转换器(TSX0104E、TSX0108E)。我们遇到了这样的情况,在我们切断两侧的电源(VccA 和 VccB 都切断)时,并将 OE 置于低电平时,VccA 和 VccB 电源没有降到 0V。VccA 从 1.8V 降到了大约 0.7V,而 VccB 从 3.3V 降到了大约 1.5V。TXS 部件两侧的部分信号仍然处于工作状态,并通过断言置于高电平。有没有可能让电源通过 TSX 部件泄漏电流,即便是在 OE 处于低电平时也如此?