This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TXS 电平转换器

我们在我们的系统中采用了可将 1.8V (VccA) 转换为 3.3V (VccB) 的 TXS 电平转换器(TSX0104E、TSX0108E)。我们遇到了这样的情况,在我们切断两侧的电源(VccA 和 VccB 都切断)时,并将 OE 置于低电平时,VccA 和 VccB 电源没有降到 0V。VccA 从 1.8V 降到了大约 0.7V,而 VccB 从 3.3V 降到了大约 1.5V。TXS 部件两侧的部分信号仍然处于工作状态,并通过断言置于高电平。有没有可能让电源通过 TSX 部件泄漏电流,即便是在 OE 处于低电平时也如此?

  • 我不太确定会看到什么样的电压,不过如果线路上存在活跃的工作信号的话,我认为这样的电压值看起来是合理的。

  • 一般来说,电源电压上都有去偶电容,要把这些电容上的电荷漏掉需要不少时间,因为translator为了用于省电场合而把漏电都设计的比较小.

    看来漏电小也有坏处啊,哈

  • 还有就是要看其他地方有漏电没有,比如txs可以用于opendrain场合,这时是有上拉电阻到电源的,你要保证从其他地方没有电压漏过来.

    再比如如果后继芯片的漏电电流比较大,自然也能让pin上面有电压.

    解决方法就是在pin上面接一个1M的电阻到地.

  • 这种运用情况与OE关系不大,因为电源已经很低,oe不会起作用,如果oe起作用,还不如设为高,因为oe为低时是进入tri-state,此时芯片处于最低漏电状态.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。