感谢您阅读并解答该问题。
时钟生成器/抖动清除器中有一个参数为IN-to-OUT propagation delay,即输入输出传播延时,如下图为lmk03318数据手册中截取的一段中红线标出的,参数标号为:t(prop)、或t(pd)、或t(pho)等。这里典型值为1ns,即输出时钟较输入时钟慢了约1ns。
我需要在多个PCB板之间做同步,每个板子上都会放置一个这样的时钟芯片,有一个外部偏移skew很小的时钟信号给到每个PCB板上的这个时钟芯片,如果时钟芯片的t(prop)传播延时在device-to-device之间差别太大,会对后续的工作时钟引入额外的偏移skew。
所以我想知道,lmk03318的t(prop)传播延时可能的最大最小值是多少,还有其他类似的时钟芯片的这个参数该怎么查到,因为我看好多此类时钟芯片甚至都没有标出t(prop)这个参数。