This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO1050烧芯片

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

电路如下:

现象:经常出现一开始通讯正常,后来ISO1050芯片烧坏导致通讯失败;

分析:1、使用过程中电源线、CANH、CANL线等接口线存在热插拔现象;

2、PESD1CAN是24V的,ISO1050不知道多少耐压,可能没有起到保护作用;

问题:1、导致芯片烧坏的原因是什么?

2、如何整改?

  • 您好,应该是电源线热插拔的缘故,当电源线热插拔的时候, ISO1050 还处于开启状态,电源线被拔掉之后,那么ISO1050的TX处于一个不确定的状态,ISO1050输入端没有集成这种失效保护,所以造成损坏。您不进行热插拔正常工作吗?
    另外,CANH和CANL的最大耐压值在datasheet上有给出,最大耐压40V。
  • 您好,目前发现的通讯失败的都是ISO1050损坏,损坏后不可恢复正常,损坏的芯片有些会把隔离电源拉低,有的直接能看出芯片已经烧出小凸起,还有一些现象不明显,换一颗芯片就好了。不热插拔还没有进行批量测试所以不能确定有没有故障发生。

    损坏机制不明白,能否详细解释一下

    如果是由于热插拔损坏的话,因为使用中不能避免热插拔,有没有什么防范措施?

  • 有些能正常工作有些不能吗,失效率大不大?损坏的话有没有测量下是否电源对地短路?
    不进行热插拔,单颗ISO1050 是否能正常工作?您的应用中,一共有多少个CAN节点?
    关于ISO1050 热插拔的应用,我需要确认下。 所以您可以将您的应用具体描述下,在正常工作时候断掉电源和CANH和CANL是吗?
  • 很多是在装机调试的时候前面是正常的,后面再测试就不正常了,失效率比较大在5%以上。

    芯片损坏后电源对地阻抗较小,所以会将前级隔离电源拉低。

    在我操作的时候,不进行热插拔或者正常热插拔的时候没有出过问题。

    我的应用中只有板子上一个CAN节点,通过CAN分析仪与电脑通讯。

    不接线情况下板子是没电的,板子的电源24V、GND跟CANH、CANL、CANGND在同一个接线端子上,电源和CAN的5pin插头插上去之后正常工作。24V电源经过DCDC到5V,在经过隔离模块到CAN_5V。

  • 好的,关于ISO1050 热插拔这个我再确认:e2e.ti.com/.../847082
    因为不是所有的都有问题,所以我想确认下,芯片都是通过我们的代理商购买的吗?
  • 是正规代理渠道的
  • 您好,再确认下,损坏后,是24V经过DC to DC转的5V电源被拉低是吗?还是ISO1050的VCC1或VCC2 被拉低?
    不热插拔都正常工作的是吧?
  • 24V经过DCDC到5V,5V经过隔离电源B0505S到CAN_5V,CAN_5V给ISO1050供电,部分故障机的CAN_5V对CAN_GND电阻变小,实测从十几欧姆到四百多欧姆都有,因此把B0505S拉低。由于样本较少,不热插拔目前没有发现异常。
  • 您好,关于ISO1050 热插拔的问题,我已帮您咨询美国的工程师,它的建议是更换TVS试试,或者更高隔离电压的另一款隔离产品ISO1042:
    e2e.ti.com/.../847082
  • 非常感谢,正在整改测试
  • 我通过更换TVS管后,情况并没有好转,问题依然出现,最近一周里面,出现了大量的通讯异常现象,大部分是一开始是正常通讯的,后来有的再上电就不行了,甚至爆炸。我测量了炸机后拆下来的芯片部分阻值,并根据丝印进行分组,得出如下表格。其中OL表示超出万用表量程(福禄克17B+)。

    这批物料是我们的供应商分别从伟鹏华盈,旺年华, 昴氏等贸易商拿货(具体哪些已经分不清了),我现在开始怀疑有部分水货。下表前15个是异常,最后一个是没焊接的新的。

    序号          检测项
     丝印 
    VCC1-GND1 VCC2-GND2 CANH-CANL RXD-GND TXD-GND RXD-TXD 备注
    1 TI Z3T4
    6BHG4
    OL OL 51.1k OL OL 24M 通讯异常
    2 OL OL 51.7k OL OL 26M 通讯异常
    3 OL OL 51.8k OL OL 11M 通讯异常
    4 TI ZDX5
    7AHG4
    OL 7.1R OL OL OL 25M 通讯异常
    5 OL 11.6R OL OL OL 27M 通讯异常,7、8脚之间轻微炸痕
    6 OL 28.6R OL OL OL 27M 通讯异常,7、8脚之间明显炸裂
    7 TI Z3G4
    83HG4
    OL 17.8R OL OL OL 29M 通讯异常
    8 OL 6.5R OL OL OL 28M 通讯异常,7、8脚之间轻微炸痕
    9 OL 4.4R OL OL OL 28M 通讯异常,7、8脚之间轻微炸痕
    10 TI Z4Q3
    8BHG4
    OL 83.8R OL OL OL 27M 通讯异常
    11 OL 60.3R 53.3k OL OL 27M 通讯异常
    12 TI ZF08
    8CHG4
    OL 6.6R OL OL OL 27M 通讯异常
    13 OL 4.5R OL OL OL 27M 通讯异常
    14 OL 133R OL OL OL 28M 通讯异常
    15 OL 17.8k OL OL OL 15M 通讯异常
    16 TI ZE77
    92HG4
    OL OL 49.9k OL OL 21M 立创商城新样品
    另外,CAN5V的电源是隔离电源模块,金升阳B0505S-1WR2,上电有小尖峰是前级DCDC造成的,最高有6V(ISO1050VCC2耐压6V),但经过测试正常ISO1050的VCC2-GND2逐渐上调给到11V持续的电压时才会出现明显的短路烧毁;小尖峰很稳定,通断电实验1500多次后发现小尖峰不会超过6.1V;

  • 应该是电压过冲造成的,主要开关电源后的电容是否选择合理
  • 版主,不带这样玩的
  • 不好意思,让各位失望了,真实原因找到了,大家可以理解为生产误操作,24V电源误触碰到了CAN5V输出线,导致ISO1050过压烧毁。至此,感谢各位的出谋划策,结贴大吉。