This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB948/949 TX/RX board已HSD cable對接, 詢問顯示問題

您好,

客人使用DS90UB948/949,

以下為客人提出的問題,

Q1. 是否因為949/948有偵測到輸入信號源與LCD panel有匹配,才能正常在相對應的948的MODE_SEL0的設定下LCD panel正常顯示?

Q2. case 2的情況是否得調整949/948輸出解析度?

 

目前TX/RX board關察到的狀態,  如下述,

case 1. 採用外灌HDMI input (由HDMI pattern generator), 產生符合客戶的LCD panel規格:

MODE_SEL0 : 1.241V

LCD panel顯示正常.

case 2.採用外灌HDMI input

(筆電的HDMI ouput_解析度1366 X 768 與Android的顯示桌面解析度不知的兩種信號源),

客戶需要設定:

MODE_SEL0 : 2.642V or 3.3V

LCD panel顯示部分正常.

 

第2項的設定, LCD panel顯示部分,

會如下補充說明(LCD panel顯示左右被拉寬, 甚至筆電輸入的畫面,右邊畫面還會被裁切),

 客人的設計檔案, TI internal access 

txn.box.com/.../yxzhj85v2kllno1uudo50f9ytdhg4v34

BR,

SHH