RS485通讯电路有3种方案:
电路1:不隔离RS485芯片SN65LBC176
电路2:隔离RS485芯片ISO3082
电路3:不隔离RS485芯片SN65LBC176+光耦隔离
1、电路1 中,RS485芯片SN65LBC176的1引脚RO信号在没有数据时会出现1ms低电平(类似RC放电曲线),如下面测试波形;经过与门电平转换后,在DSP侧引脚的SCIA_RX信号测量,则没有出现1ms低电平。
2、电路2和电路3中,在RS485芯片引脚RO信号和DSP侧引脚的SCIA_RX信号都没有1ms低电平。
3、3种电路都可以正常进行RS485通讯,电路1抗干扰能力差。
请问电路1出现的波形正常吗?电路1抗干扰能力差与该波形有关系吗?
测试波形
电路3:不隔离RS485芯片SN65LBC176+光耦隔离