Dear team,
以下是我们遇到的状况。
- 应用环境是扫描仪;
- 目前原理图部分是按照SPEC中的sample案例来画的;
- 问题是: PC USB cable 插入扫描仪后,PC 无法找到外部设备。
细节反馈:
A)这部分我们有进行信号量测,发现主ASIC部分并没有获得VBUS电压,所以侦测不到。
B)通过逐级量测,发现在PC USB cable未插入时,VBUS输出都是正常的,当PC USB Cable插入后,信号PWRCTL/BATEN2 就会拉low,造成后端电源VBUS输出关断。
C)同时量测信号OVERCUR2z,发现一直是High,并未发生overcurrent的情况。
所以我们想问一下,是会有哪些原因,造成PC USB cable插入后,downstream port被关掉的情况?
(我们试着跳过Hub 提供VBUS到后端,VBUS有了,但data部分估计也是关断造成无法沟通)。
期盼您的回复,比较紧急,谢谢。
BR.
Kane