This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB8020B开机时不能通信

Dear team,

以下是我们遇到的状况。

  1. 应用环境是扫描仪;
  2. 目前原理图部分是按照SPEC中的sample案例来画的;
  3. 问题是: PC USB cable 插入扫描仪后,PC 无法找到外部设备。

   细节反馈:

A)这部分我们有进行信号量测,发现主ASIC部分并没有获得VBUS电压,所以侦测不到。

B)通过逐级量测,发现在PC USB cable未插入时,VBUS输出都是正常的,当PC USB Cable插入后,信号PWRCTL/BATEN2 就会拉low,造成后端电源VBUS输出关断。

C)同时量测信号OVERCUR2z,发现一直是High,并未发生overcurrent的情况。

 

所以我们想问一下,是会有哪些原因,造成PC USB cable插入后,downstream port被关掉的情况?

(我们试着跳过Hub 提供VBUS到后端,VBUS有了,但data部分估计也是关断造成无法沟通)。

期盼您的回复,比较紧急,谢谢。

BR.

Kane