This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们采用一个1.8V的单端时钟,CMOS输出。然后接SN74AUP1T34 这颗芯片转成0.9V的电压给到我司芯片的时钟pin脚,我司芯片时钟pin脚是0.9V(±10%)。
我的在手册中看到VCCB是0.9到3.6V,但是没有看到具体的案例输出0.9V电压,想问下是否可以输出0.9V的电压?
在手册中没看到这颗料转换的频率是多大?
谢谢!
您好,感谢您的回复!下图是我司芯片USB部分采用的IP厂家给出的资料。上面的问题是采用单端时钟。我备选方案想用差分时钟,我想问下选择差分时钟的话,是不是只需要满足下图中的共模差分输入电压就可以啦。
你好,我找贵司官网上找到SN74AVC4T234这款芯片,看到它的Tpd值如下,我的电路是VCCB是1.8V,输出0.9V,与这个比较接近。按照您之前回复的计算传输速率来算的话,这款芯片在输出0.9V时应该不少于100Mbps吧,传输24MHz的信号应该是没有问题的吧。我在手册中还看到一个参数,如下图二。想问下这个参数与edge rate有关系吗?我咨询一个同事,他说edge rate就是VoH/Tr,感觉这个参数的反就是edge rate。您能说下这个参数代表什么意思吗?