This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74AUP1T34可以转换的频率是多大?

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AVC4T234

我们采用一个1.8V的单端时钟,CMOS输出。然后接SN74AUP1T34 这颗芯片转成0.9V的电压给到我司芯片的时钟pin脚,我司芯片时钟pin脚是0.9V(±10%)。

我的在手册中看到VCCB是0.9到3.6V,但是没有看到具体的案例输出0.9V电压,想问下是否可以输出0.9V的电压?

在手册中没看到这颗料转换的频率是多大?

谢谢!

  • 您好,VCCB的最低电压是可以到0.9V的。datasheet中描述的常用于低压电平转换的电压节点一般为 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 和3.3-V这几个电压的电平转换。
    关于转换频率,我们可以参考转换特性中的传输延迟tpd这个参数,datasheet 6.6 Electrical Characteristics: AC中给出了VCCA和VCCB在不同电压下,不同负载的条件下,不同的tpd参数,通常可以使用tpd的倒数来估算。
    比如VCCA=1.65V,VCCB=0.9V,Cl=5pF的条件下,tpd(max)=40ns。 那么1/40ns=25Mbps。
  • 您好,感谢您的回复!下图是我司芯片USB部分采用的IP厂家给出的资料。上面的问题是采用单端时钟。我备选方案想用差分时钟,我想问下选择差分时钟的话,是不是只需要满足下图中的共模差分输入电压就可以啦。

  • 您好,我在手册中没有看到输出信号的Tr和Tf时间。我这边想知道output的edge rate(VoH/Tr),您能帮忙看下吗?用这个参数主要是因为我给SN74AUP1T34一个24MHz时钟,不知道经过芯片输出后会不会有很大失真。谢谢!
  • 您好,图片显示不出来,差分时钟的话,首先每个输入端电压范围要满足,其次就是Vid=(V+)-(V-)的电压要满足范围内就好了。
  • 您好,其实芯片能够支持的最大data rate除了和传输延迟tpd之外,其次就是边沿速率edge rate。 所以一般这类器件中都不会直接给出能顾支持的data rate大小就是这个原因。所以我们会根据tpd来估算下能支持的data rate大小。 计算出来的值如果对于信号来说,有足够大的余量,我们就可以保证输出不会失真。 比如我上面举的例子,比如VCCA=1.65V,VCCB=0.9V,Cl=5pF的条件下,tpd(max)=40ns。 那么1/40ns=25Mbps=12.5Mhz,那么1.65V转0.9V,5pF的负载下,显然是不能够支持24Mhz的时钟信号。如果是其他条件,还是可以根据tpd进行估算。
  • 您好,芯片能够支持的最大 data rate和很多因素有关,除了和tpd,和边沿速率edge rate也有关,所以一般我们在datasheet中是找不到芯片能够支持的最大 data rate大小,我们一般就通过tpd的倒数进行估算,如果计算出来的值对于信号来说有足够大的余量,那我们就可以保证信号输出不会失真。 比如1.65V转0.9V,5pF的负载下,tpd(max)=40ns。 那么1/40ns=25Mbps=12.5MHz。 那么24Mhz的信号就是不支持的,如果是其他条件,那么也需要根据datasheet中的tpd估算一下。
  • 感谢您的回复。想问下25Mbps的传输速率怎么确定只能传输12.5MHz的频率的信号?这个12.5MHz是带宽吗?还有想问下您能帮忙推荐一款levelshift吗?能够传输24MHz的信号。
  • 你好,我找贵司官网上找到SN74AVC4T234这款芯片,看到它的Tpd值如下,我的电路是VCCB是1.8V,输出0.9V,与这个比较接近。按照您之前回复的计算传输速率来算的话,这款芯片在输出0.9V时应该不少于100Mbps吧,传输24MHz的信号应该是没有问题的吧。我在手册中还看到一个参数,如下图二。想问下这个参数与edge rate有关系吗?我咨询一个同事,他说edge rate就是VoH/Tr,感觉这个参数的反就是edge rate。您能说下这个参数代表什么意思吗?

  • 您好,您的这个问题已经在下面这个链接中回复了哈:
    e2echina.ti.com/.../187394