Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940N-Q1, ALP, DS90UH940-Q1
对于DS90UH940N-Q1芯片,输出两路和输出一路有什么区别?还有GPIO接口是干什么用的?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940N-Q1, ALP, DS90UH940-Q1
对于DS90UH940N-Q1芯片,输出两路和输出一路有什么区别?还有GPIO接口是干什么用的?谢谢
这个GPIO和单片机的I/O性质是一样吗?还是说这个GPIO有它特定的功能?
那这些GPIO配置是通过FPD-Link III数据流配置还是MCU通过I2C进行配置?
您好,GPIO也不是必须使用的,不用的话,应为内部已经下拉,所以可直接悬空,或者外部下拉到地也没问题。
就像我上面回复的,在使用的时候,按照它们的要求, 比如GPIO和D_GPIO都可以工作在forward channel和back channel中, GPIO即可用于single link也可用于dual link。 而D_GPIO 只能用于dual link 应用中,比如在您的应用中,配置的是single link,那么D_GPIO 就不需要使用,比如您需要传递UART信号,那么就可以使用GPIO,GPIO在 forward channel传输时是作为输出信号的,在back channel传输的话是作为输入信号的。
您可以通过ALP software来对GPIO 按照自己的要求进行配置。或者参考FPD link 的培训视频,具体了解下:
training.ti.com/ti-precision-labs-what-is-fpd-link
您好,我想再问一下比如配置single link,是通过什么进行配置寄存器的
您好:我想问一下对于DS90UH940N-Q1里面的寄存器,主机是通过I2C接口进行配置的吗?或者是通过其他方法配置的?