Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TPD12S016
使用TMDS181RGZT和TPD12S016RKTR搭建FPGA与PC的HDMI信号通道(FPGA为接收端,PC机为发送端),FPGA中HDMI接口的DDC和HPD等信号电平为2.5V,因此TPD12S016RKTR电平转换芯片使用2.5V供电。目前问题是:PC机提供5V电源给FPGA,FPGA发送出HPD信号给PC机(电平为3V),PC机发出的时钟信号FPGA已收到,但是PC没有发出HMDI时钟信号给TMDS181 retimer。
已做验证:
1、TMDS181 retimer 芯片的PIN10 改成下拉(pin strap mode);
2、PIN 17 改成下拉,验证PC机仍然没有发出HDMI时钟;
3、TPD12S016 芯片I2C电平转换输入、输出增加上拉电阻,I2C时钟信号低电平电压值超过0.8V,必须需要上拉电阻;
问题:
1、PC机未发出HMDI 时钟信号在设计中哪里有问题?配置管脚上有哪里需要调整?
2、TPD12S016 电平转换芯片I2C 输入、输出中去掉所有的上拉电阻,但是该信号的低电平电压仍有0.3V,这个现象对芯片访问是否有影响?
3、I2C出现0.3V的低电平信号原因可能出现哪里?
4、TPD12S016 芯片能否使用2.5V供电?