This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65DP159芯片无信号输出

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

Hi Ti

最近在用SN65DP159的HDMI Retimer芯片,但是发现芯片没有信号输出。

需要说明的是这一套寄存器配置在另外一块一模一样的板子上是可以输出的。

下面我有几个问题想请教一下:

1、这颗芯片由于之前没有焊接好,我用420度的风枪吹了接近20分钟,是否会损坏芯片?

2、目前来看,芯片内部的寄存器是可以读写的,可否由此判断芯片是OK的?

3、这款芯片是否有自测pattern,比如显示colorbar等功能,来确定芯片是否OK?

期待你们的回复,谢谢~

  • 您好,根据您的问题,

    1. 420度热风枪吹20分钟,个人认为热风枪温度稍高,时间也稍长,所以可能会导致芯片损坏,一般热风枪温度控制在350度以内。

    建议更换一片新的DP159试试是否工作正常呢?

    2. 寄存器可以正常读写吗?芯片每个引脚电压是否正常? 

    3. 这款HDMI retimer是没有BIST功能的,不能自己产生test pattern。

  • Hi Ti,
    寄存器是可以正常读写的,且每个管脚的电压是正常的的。
    每个管脚的电阻特性也和我这边正常的板子没有很大的差别。
    没有BIST功能的话,如何判断这颗芯片是否OK?
  • 您好,芯片引脚电压都正常,没有对地短路现象,寄存器都能正常读写,可以说明芯片是正常工作状态的。
    现在的问题是DP159没有输出是吗? 然后相同的寄存器配置,另一片板子上能正常工作? 如果这样的话,建议做下交叉实验,将不能正常工作的DP159 换到能正常工作的板子,或者能正常工作的DP159换到没有输出的板子上,从而验证是否是芯片的问题还是板子的问题。
  • Hi Kailyn,
    刚才看错了。
    我发现一个问题就是SN65DP159的0b寄存器的bit[3](不是bit[0])不能被设置成1,bit[4:3]一直为00,就是No Termination。请问是什么原因啊?
  • data rate小于2Gbps的时候,no termination。
    或者TX_TERM_CTL这个引脚您是拉高了还是悬空了? 拉高的话,意味着no termination。
    如果悬空的话,就会自动选择data rate,来判断工作在哪种模式下,是否需要终端。
  • Hi Kailyn,
    TX_TERM_CTL这个脚是悬空的。目前我又发现一个现象,就是OE脚的电压只有2.3V左右,就是说小于spec的高值的最小值。但是我用的电路就是spec的推荐电路,即外面接一个0.1uF的电容,所以这个电压是否有问题导致芯片处于powerdown mode??
  • OE的Vih(min)最小为2.6V,这个值是根据使用MCU的GPIO控制OE的高低电平决定的,但是如果使用外部控制电路来控制OE的话,这个值可能稍微改变。可参考datasheet Figure20&21的两种控制电路。
    如果处以power down mode的话,OE电平处于0.8V以下。 您提到了OE这个问题,建议是测量下上电时序,参考Figure 22. Power-Up Timing for SSNx5DP159.注意当VCC/VDD电压起来稳定至少100us之后,再将OE拉高。 所以建议您用示波器测量下这个时序。