Hi Ti
最近在用SN65DP159的HDMI Retimer芯片,但是发现芯片没有信号输出。
需要说明的是这一套寄存器配置在另外一块一模一样的板子上是可以输出的。
下面我有几个问题想请教一下:
1、这颗芯片由于之前没有焊接好,我用420度的风枪吹了接近20分钟,是否会损坏芯片?
2、目前来看,芯片内部的寄存器是可以读写的,可否由此判断芯片是OK的?
3、这款芯片是否有自测pattern,比如显示colorbar等功能,来确定芯片是否OK?
期待你们的回复,谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti
最近在用SN65DP159的HDMI Retimer芯片,但是发现芯片没有信号输出。
需要说明的是这一套寄存器配置在另外一块一模一样的板子上是可以输出的。
下面我有几个问题想请教一下:
1、这颗芯片由于之前没有焊接好,我用420度的风枪吹了接近20分钟,是否会损坏芯片?
2、目前来看,芯片内部的寄存器是可以读写的,可否由此判断芯片是OK的?
3、这款芯片是否有自测pattern,比如显示colorbar等功能,来确定芯片是否OK?
期待你们的回复,谢谢~
您好,根据您的问题,
1. 420度热风枪吹20分钟,个人认为热风枪温度稍高,时间也稍长,所以可能会导致芯片损坏,一般热风枪温度控制在350度以内。
建议更换一片新的DP159试试是否工作正常呢?
2. 寄存器可以正常读写吗?芯片每个引脚电压是否正常?
3. 这款HDMI retimer是没有BIST功能的,不能自己产生test pattern。